/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月30日星期六进行维护,时间为美国东部时间上午12:00至上午06:00(5月30日星期六协调世界时04:00至10:00)。感谢您在此期间的耐心等待。

    移动应用程序和在线工具

    随着移动设备的兴起,霍尼韦尔的免费 PPE 应用程序让您可以随身携带大量安全信息。浏览以下有关我们的移动安全解决方案的更多信息,并下载至您的便携式设备。

    设备配置

    霍尼韦尔设备配置程序应用程序提供在移动平台上管理安全(气体检测仪)仪器的体验。它简化了便携式和可运输式气体检测仪在靠近时的相互作用。它还提供了访问存储在仪器上信息的灵活性和便利性,无需移动这些信息。

            

    检验管理器

    安全套件软件检验管理器是霍尼韦尔提供的用于支持个人防护装备 (PPE) 的检查。对产品进行检查,以保持其合规。检查员可以对 PPE 进行单独或批量检查。检查员还可以通过串行 IO(RFID 蓝牙读取器)检查 PPE。可以对需要检测的资产执行检测。检测也可以在脱机模式下执行。

            

    Safety Communicator

    Safety Communicator (SC) 是一款适用于工业级和非工业级智能手机的应用程序。它适用于 Android 和 iOS 手机,可实现在工人的个人安全仪器和远程监控系统之间进行实时通信。手机和应用程序充当工人的个人通信枢纽,通过蓝牙 (BLE) 或 Wi-Fi 从仪器收集仪器读数和警报,并通过 3G/4G 蜂窝通信网络实时传输到远程系统。为进一步提高工人安全,该应用程序还将工人信息和位置传输到远程系统,从而允许安全管理人员在紧急情况下快速作出反应并提供必要的协助。

            

    Miller 坠落净空计算应用程序

    Calculating your fall clearance has never been easier! The tools you use online are now available as an app, allowing you to calculate your fall clearance on any mobile device.

            

    霍尼韦尔 SCBA 配型软件

    霍尼韦尔 SCBA 在线配型软件允许用户比较、构建自己的配置,并共享所有霍尼韦尔 SCBA 平台的自定义配置。
            

    Salisbury 接地系统

    这款交互式网络工具可轻松方便地指定接地设备,让您能够根据特定需求轻松构建合适的临时接地设备。分步流程易于更改组件,直到开发出最合适的接地装置
            

    esLife 滤盒寿命计算软件

    在有突破之前以及在污染物进入用户的呼吸区之前更换气体和蒸汽筒至关重要,并且这是 OSHA 和 CSA 的要求。但是,有许多因素会影响滤盒在任何特定环境中的使用寿命。霍尼韦尔 esLife Cartridge 使用寿命评估仪将帮助您确定您工作场所的滤盒更换时间表。
            

    Miller 坠落净空计算软件

    Miller 坠落计算软件允许您安全地设置坠落防护装备。计算安全坠落距离,避免触地。
            

    Miller ShockFusion 选型指南

    查找用于屋顶安全的直线 Line System Kit软件。
            

    BW Clip4 培训应用程序

    The Honeywell BW Clip4 app is the exact same experience as operating the BW Clip4 handheld gas monitor. It comes with an interactive tutorial that simulates navigating through the BW Clip4 user interface with the same buttons and displays as an actual instrument. By default, the app displays normal readings from the configured sensors.

            

    BW MicroClip X3 培训应用程序

    The Honeywell GasAlerMicroClip app has the exact same operating experience as the GasAlertMicroClip handheld gas monitor. It comes with an interactive tutorial that simulates navigation through the GasAlertMicroClip user interface via the same buttons and appears as an actual instrument. By default, the app displays normal readings from the configured sensors.

            

    BW Ultra 培训应用程序

    The Honeywell BW Ultra app is the exact same experience as operating the BW Ultra handheld gas monitor. It comes with an interactive tutorial that simulates navigating through the BW Ultra user interface with the same buttons and displays as the actual instrument. By default, the app displays normal readings from configured sensors.

            

    AreaRAE Pro 培训应用程序

    The Honeywell AreaRAE Pro app is identical to the experience of operating the AreaRAE Pro handheld gas monitor. It comes with an interactive tutorial that simulates navigating through the AreaRAE Pro user interface with the same buttons and displays as the actual instrument. By default, the app displays normal readings from configured sensors.

            

    MicroRAE 培训应用程序

    霍尼韦尔 MicroRAE 应用程序与操作 MicroRAE 手持式气体监测仪的体验完全一致。它附带一个交互式教程,通过相同的按钮模拟通过 MicroRAE 用户界面的导航,并显示为实际仪器。默认情况下,应用程序显示已配置传感器的正常读数。

    MultiRAE Pro 培训应用程序

    霍尼韦尔 AreaRAE Pro 应用程序与操作 AreaRAE Pro 手持式气体监测仪的体验完全一致。它附带一个交互式教程,通过相同的按钮模拟通过 AreaRAE Pro 用户界面的导航,并显示为实际仪器。默认情况下,应用程序显示已配置传感器的正常读数。

            

    移动应用程序&在线工具