/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Seu guia essencial para a leitura de código de barras

    Seu guia essencial para a leitura de código de barras

    Você sabia que o primeiro item de varejo a ser escaneado no caixa usando um Código Universal de Produto (UPC) foi um pacote de chiclete? Desde essa primeira leitura em Troy, Ohio, do agora onipresente UPC em 1974, os últimos 45 anos viram a proliferação de códigos de barras, que agora são proeminentes em quase todas as indústrias.

    Soluções de leitura por código de barras continuarão a transformar a forma como vivemos e trabalhamos, suportando tecnologia sem contato, aplicativos de autoatendimento e automação. Na verdade, a VDC Research prevê que o mercado de motores de leitura de OEM crescerá para US$ 395 milhões até 2025. Com uma ampla gama de soluções de código de barras de OEM disponíveis e uma compreensão profunda de seus requisitos de aplicativo e condições de ambiente operacional, a Honeywell tem sido uma parceira confiável para OEMs. Desenvolvemos este guia curto para destacar fatores importantes que podem afetar o desempenho de seu aplicativo de leitura por código de barras.

    Alcance de Leitura

    Um alcance de leitura estendido pode ser necessário para aplicativos em que os trabalhadores precisam de leitura próxima, média e distante. Ser capaz de alternar perfeitamente entre próximo e distante também pode melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e reduzir a fadiga.

    Dimensões

    À medida que os motores de leitura evoluem, o design está se tornando mais compacto. Um fator de forma ultrafino permite que os clientes construam dispositivos móveis mais leves, menores e ergonômicos, incluindo drones, robôs e dispositivos vestíveis. Isso também é uma consideração importante de design para aplicativos fixos. Por exemplo, quiosques estão mudando para suportar funcionalidades mais interativas e de autoatendimento, com telas maiores e tecnologias incorporadas mais compactas.

    Tolerância ao Movimento

    A tolerância ao movimento pode melhorar o desempenho da leitura lidando com movimentos e entregando leituras mais rápidas. Isso é particularmente importante para aplicativos de uso contínuo, como máquinas de classificação, onde grandes volumes de códigos de barras estão se movendo em alta velocidade. A tecnologia de obturador global aumenta a rapidez para melhorar a produtividade com leituras mais rápidas.

    Alimentação

    O consumo de energia mais baixo pode se traduzir em uma vida útil mais longa da bateria em uma única carga, mantendo os trabalhadores conectados por mais tempo. Também pode permitir um tempo de "ativação" mais rápido para leituras não supervisionadas, que são necessárias em muitos aplicativos, como armários inteligentes, por exemplo.

    Temperatura

    Se os motores de digitalização estiverem incorporados em uma plataforma com um computador, display e eletrônicos, a temperatura de operação pode aumentar significativamente. Isso é sem considerar as temperaturas externas, por exemplo, se estiver ao ar livre, as temperaturas podem flutuar. É importante selecionar uma solução de digitalização que possa funcionar mesmo em temperaturas extremas.

    Iluminação

    A digitalização deve ser capaz de funcionar rapidamente e com precisão em todas as condições de iluminação - desde o brilho da luz solar intensa, que afeta aplicações como quiosques ao ar livre e armários inteligentes, até ambientes com pouca luz, normalmente encontrados em armazéns e centros de distribuição. Os aimers LED brilhantes e os aimers a laser podem ajudar os usuários finais a apontar e digitalizar em uma variedade de condições de iluminação. Outra consideração é o tipo de configuração de iluminação adequada para sua aplicação e fluxo de trabalho. O uso da iluminação LED em ambientes voltados para o consumidor é incentivado para permitir uma experiência mais segura para o cliente.

    Outros perigos

    Muitas aplicações incorporadas podem estar expostas a água e poeira, além de vibração, quedas e choques ao operar em ambientes mais robustos, como o depósito. Você também precisa ser capaz de ler códigos de barras de baixa qualidade, devido a danos, distorção, baixo contraste ou formas e materiais de embalagem desafiadores.

    Honeywell - Um parceiro em que você pode confiar

    Como líder global com mais de 45 anos de inovação em digitalização, a Honeywell atende clientes em quase todos os setores. Desempenhamos um papel de liderança no projeto, engenharia e fabricação de soluções de visão, incluindo motores ópticos de digitalização, módulos all-in-one e placas decodificadoras. Nossos motores são projetados para reduzir o tempo de integração e os custos de projeto, ao mesmo tempo em que aumentam a escolha e a flexibilidade de projeto. O software SwiftDecoder™ permite que os usuários finais adquiram e processem dados e imagens de forma rápida e confiável nos fluxos de trabalho mais complexos e tem capacidades além da leitura de códigos de barras, como a realidade aumentada (AR) e o reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Ao integrar a tecnologia Honeywell em seus projetos, você pode melhorar a produtividade e o desempenho operacional, ao mesmo tempo em que oferece excelentes experiências de usuário e satisfação do cliente.

    1. Nelson, Benjamin (1997). Cartões perfurados para códigos de barras: uma jornada de 200 anos com descrições de mais de 260 códigos. Peterborough, N.H.: Helmers Publishing. ISBN 978-091126112-7.

    2. 2022 VDC Research, OEM Motores de Leitura de Código de Barras

    Outras fontes utilizadas: www.accenture.com/us-en/insights/cloud/edge-computing-index