/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.
    mining main
    mining main

    Settore minerario

    Tra i più pericolosi luoghi di lavoro al mondo, le miniere richiedono livelli di protezione altissimi. Dagli elmetti ai rilevatori di gas portatili, le soluzioni Honeywell per il settore minerario aiutano a garantire che i lavoratori tornino in superficie incolumi.

    Pericoli sotto la superficie

    Come uno degli ambienti di lavoro più imprevedibili, le miniere esigono i massimi livelli di protezione da pericoli come polvere di carbone, rumore eccessivo, esposizione ai raggi UV e pericoli chimici. 

    Le emergenze come perdite di metano, acido solfidrico o altri gas pericolosi sono minacce costanti. 

    Le soluzioni di sicurezza di Honeywell aiutano a garantire che i lavoratori tornino in superficie senza danni.

    How to Detect Atmospheric Hazards in Confined Spaces
    Poor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in…
    Learn More
    When to Use an SCBA in Confined Spaces
    We feel it’s the right time to tackle respiratory selection for the invisible killer inside confined spaces – air—or the lack of. Learn when to use an SCBA.
    Learn More
    Forging into the Future of Welding. Still a Dangerous Job?
    Welding seems like a tough profession, isn’t it? But despite its reputation, it is still sparking interest in the younger generation with a passion for metal…
    Learn More

    Settore minerario per la sicurezza

    Honeywell offre una gamma completa di prodotti e servizi per il rilevamento di gas e fiamme dedicati a tutti i tipi di ambienti di lavoro.

    I nostri rilevatori di gas e di fiamma offrono una protezione eccezionale che garantisce la copertura, il rilevamento e la riduzione dei rischi più completi per aiutare a mantenere i lavoratori al sicuro. 

    Produciamo inoltre calzature di sicurezza resistenti ai liquidi per il settore minerario e respiratori di fuga per fornire aria respirabile in situazioni di emergenza. 

    I respiratori di fuga Honeywell forniscono ai lavoratori il tempo necessario per fuggire in modo sicuro da atmosfere tossiche o carenti di ossigeno. Sono efficienti, confortevoli, facili da usare e possono essere indossati e funzionanti in pochi secondi.

    Il software Honeywell aiuta i datori di lavoro a monitorare la sicurezza sul lavoro in tempo reale in tutti i siti di lavoro
    ULTERIORI INFORMAZIONI
    I pericoli nascosti della saldatura
    ULTERIORI INFORMAZIONI

    Soluzioni integrate per veicoli per attrezzature pesanti affidabili

    I clienti che operano in applicazioni per impieghi gravosi hanno bisogno di elevata precisione, affidabilità e sicurezza migliorata. Il nostro vasto portafoglio include una moltitudine di prodotti per applicazioni di trasmissione e motori, oltre a sensori di temperatura, interruttori di accensione, indicatori di direzione, fari, che soddisfano i requisiti degli ambienti più difficili.

    Controllo delle attrezzature di trasporto
    ULTERIORI INFORMAZIONI
    Monitoraggio della pressione idraulica e dell’olio nelle apparecchiature pesanti
    ULTERIORI INFORMAZIONI

    Sensori di movimento e posizione

    Potenziometri rotativi, sensori di posizione magnetici, resolver, sensori di prossimità e misurazione della posizione aerospaziale.

    Sensori di pressione industriali

    Costruiti per le applicazioni più difficili. I nostri prodotti di pressione per impieghi gravosi sono noti in tutto il settore per qualità, affidabilità e servizio migliorati.

    Interruttori di finecorsa

    Un portafoglio ampio e specializzato di interruttori di finecorsa, che comprende interruttori globali, per impieghi gravosi, miniaturizzati, per uso generico, per luoghi pericolosi e a tenuta stagna.

    Sensori di temperatura

    Elementi di rilevamento a RTD (rilevatore temperatura della resistenza) e termistore e sonde di temperatura integrate; termostati/interruttori termici commerciali ad alta affidabilità e precisione.

    Honeywell BW™ Ultra

    Honeywell BW™ Ultra è un rilevatore a cinque gas di Honeywell progettato specificamente per il campionamento e il monitoraggio di spazi ristretti, prima e dopo l’ingresso. È dotato di una tecnologia di sensori senza pari, visibilità sulle letture dei gas, comfort e connettività, anche nelle condizioni di lavoro più estreme.

    Semimaschera Honeywell North Serie HM500

    Honeywell BW™ Solo - Rilevamento di singoli gas per ambienti pericolosi

    Fibre metalliche: Costruite qualcosa di più grande

    Scoprite gli interruttori di finecorsa per impieghi gravosi micro switch