/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Su guía esencial para el escaneo de códigos de barras

    Su guía esencial para el escaneo de códigos de barras

    ¿Sabías que el primer artículo de venta al por menor que se escaneó en el punto de venta utilizando un Código Universal de Producto (UPC) fue un paquete de chicle? Desde ese primer escaneo en Troy, OH del ahora omnipresente UPC en 19741, los últimos 45 años han visto la proliferación de códigos de barras, que ahora son prominentes en casi todas las industrias.

    Las soluciones de escaneo continuarán transformando la forma en que vivimos y trabajamos, apoyando la tecnología sin contacto, las aplicaciones de autoservicio y la automatización. De hecho, VDC Research predice que el mercado de motores de escaneo para fabricantes de equipos originales (OEM) crecerá hasta los $395 millones para 20252. Con una amplia gama de soluciones de código de barras OEM disponibles y una comprensión profunda de los requisitos de su aplicación y las condiciones de su entorno operativo, Honeywell ha sido un socio de confianza para los OEM. Hemos desarrollado esta breve guía para resaltar factores importantes que pueden afectar el rendimiento de su aplicación de escaneo.

    Alcance de lectura

    Puede ser necesario un alcance de lectura extendido para aplicaciones en las que los trabajadores necesiten escanear cerca, a distancia y en un rango intermedio. La capacidad de cambiar sin problemas entre cerca y lejos también puede mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y reducir la fatiga.

    Dimensiones

    A medida que los motores de escaneo evolucionan, el diseño se está volviendo más compacto. Un factor de forma ultra delgado permite a los clientes construir dispositivos móviles más ligeros, más pequeños y ergonómicos, como drones, robots y dispositivos portátiles. Esta también es una consideración importante de diseño para aplicaciones fijas. Por ejemplo, los quioscos están cambiando para admitir más funcionalidades interactivas y de autoservicio, con pantallas más grandes y tecnologías integradas más compactas.

    Tolerancia al movimiento

    La tolerancia al movimiento puede mejorar el rendimiento de escaneo al manejar el movimiento y proporcionar una lectura más rápida. Esto es especialmente importante para aplicaciones de uso continuo, como las máquinas clasificadoras, donde grandes volúmenes de códigos de barras se mueven a alta velocidad. La tecnología de obturador global aumenta la rapidez para mejorar la productividad con escaneo más rápido.

    Potencia

    Un consumo de energía más bajo puede traducirse en una duración de batería más larga con una sola carga, manteniendo a los trabajadores conectados durante más tiempo. También puede permitir un tiempo de "despertar" más rápido para el escaneo sin supervisión, que es necesario en muchas aplicaciones, como las taquillas inteligentes, por ejemplo.

    Temperatura

    Si los motores de escaneo están integrados en una plataforma con una computadora, pantalla y electrónica, la temperatura de funcionamiento puede aumentar significativamente. Esto sin considerar las temperaturas externas, por ejemplo, si se encuentra al aire libre, las temperaturas pueden fluctuar. Es importante seleccionar una solución de escaneo que pueda funcionar incluso en temperaturas extremas.

    Luz

    El escaneo debe ser capaz de funcionar rápida y precisamente bajo todas las condiciones de iluminación, desde el deslumbramiento del sol brillante, que afecta a aplicaciones como quioscos y casilleros inteligentes al aire libre, hasta entornos con poca luz, que se encuentran típicamente en almacenes y centros de distribución. Los punteros láser y los punteros LED brillantes pueden ayudar a los usuarios finales a apuntar y escanear en una amplia gama de condiciones de iluminación. Otra consideración es el tipo de configuración de iluminación que sea adecuada para su aplicación y flujo de trabajo. Se recomienda utilizar la iluminación LED en entornos orientados al consumidor para permitir una experiencia de cliente más segura.

    Otros peligros

    Muchas aplicaciones integradas pueden estar expuestas al agua y al polvo, así como a la vibración, las caídas y los golpes que se producen al operar en entornos más resistentes, como el almacén. También es necesario poder leer códigos de barras de baja calidad debido a daños, distorsión, bajo contraste o formas y materiales de paquetes desafiantes.

    Honeywell - Un socio en quien puede confiar

    Como líder mundial con más de 45 años de innovación en escaneo, Honeywell atiende a clientes en casi todas las industrias. Hemos asumido un papel de liderazgo en el diseño, la ingeniería y la fabricación de soluciones de visión, incluidos los motores de escaneo óptico, los módulos todo en uno y las placas decodificadoras. Nuestros motores están diseñados para reducir el tiempo de integración y los costos de diseño, mientras aumentan la elección y la flexibilidad de diseño. El software SwiftDecoder™ permite a los usuarios finales adquirir y procesar datos e imágenes de manera rápida y confiable en los flujos de trabajo más complejos y tiene capacidades más allá de la lectura de códigos de barras, como la realidad aumentada (RA) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Al integrar la tecnología de Honeywell en sus diseños, puede mejorar la productividad y el rendimiento operativo, al tiempo que ofrece excelentes experiencias de usuario y satisfacción del cliente.

    1. Nelson, Benjamin (1997). Tarjetas perforadas a códigos de barras: un viaje de 200 años con descripciones de más de 260 códigos. Peterborough, N.H.: Helmers Publishing. ISBN 978-091126112-7

    2. 2022 VDC Research, motores de escaneo de códigos de barras OEM

    Otras fuentes utilizadas: www.accenture.com/us-en/insights/cloud/edge-computing-index