/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    Construcción

    Seguridad desde cero. El fracaso del equipo nunca es una opción, especialmente en lugares de trabajo de alto riesgo. Por eso, las soluciones de construcción de Honeywell están diseñadas para garantizar que la seguridad esté siempre presente, incluso en los proyectos más exigentes.

    Peligros de construcción

    A pesar de las innovaciones en las técnicas de construcción, el trabajo de construcción sigue siendo uno de los trabajos más complejos y con más riesgos.

    Los peligros potenciales incluyen riesgos de deslizamiento, tropiezos y caídas, riesgos de gas, riesgos de electricidad y ser golpeado por objetos pesados.

    How to Correctly Calculate Your Fall Clearance
    Calculating fall clearance and swing fall is paramount to safety, if you work at heights. Discover the key concepts involved in determining fall clearance.
    Learn More
    How to Reduce Exposure to Respirable Crystalline Silica
    Measuring silica exposure is typically done through air monitoring and can save your worker’s life. Discover how to reduce exposure to respirable crystalline…
    Learn More
    How to Remain Protected from Falls During Leading Edge Work
    Construction work on high-rise buildings is still one of the riskiest jobs for construction workers. See how to remain protected from falls during leading…
    Learn More

    Llevamos la seguridad a nuevas alturas

    Honeywell ofrece soluciones de EPP de pies a cabeza para cualquier sector de la construcción, desde excavaciones hasta bombeo de hormigón y operaciones con grúas: equipo de protección contra caídas para espacios confinados, respiradores reutilizables y desechables para sílice y otros polvos, protección para la cabeza y el rostro, gafas y mucho más.

    Nuestros sensores e interruptores proporcionan más estabilidad y control en máquinas como excavadoras, manipuladores telescópicos, cargadores de excavadoras, grúas y niveladoras.

    Which Safety Leading Indicators Improve Site Safety Performance?
    It’s no secret: the construction industry has one of the highest levels of fatalities. Learn which safety leading indicators improve site safety performance.
    Learn More
    Ten Ways Your Hearing is Damaged at Work
    Noise is not the only culprit when it comes to hearing loss. Discover ten workplace situations when your hearing is at risk and learn to protect your workers.
    Learn More

    Sensores de presión industriales

    Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.

    Interruptores de límite

    Una amplia y profunda gama de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso rudo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.

    Sensores de temperatura

    RTD, elementos de detección de termistores y sondas de temperatura encapsuladas; termostatos/interruptores térmicos comerciales, de precisión y de alta confiabilidad.

    Sensores de posición y movimiento

    Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.

    Sensores de posición y movimiento

    Potenciómetros rotativos, sensores de posición magnéticos, resolvedores, sensores de proximidad, y medición de la posición aeroespacial.

    Sensores de presión industriales

    Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.

    Nos tomamos la seguridad muy en serio. En Honeywell Miller, estamos diseñando el futuro de la seguridad para el trabajador.

    La nueva gama de dispositivos de protección auditiva VeriShield™ ofrece un amplio surtido de estilos para llevar para una comodidad óptima. 

    La protección perimetral puede ser difícil de asegurar. Vea una descripción animada de los peligros comunes del sitio para los trabajadores en altura.

    Descubra los interruptores límite de uso intensivo Micro Switch